This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何将 DP83822IR 与 RMII 模式相连

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449538/dp83822i-how-to-interface-dp83822ir-with-rmii-mode

器件型号:DP83822I

工具与软件:

目前、在我们的新设计中、我们将 DP83822IRHBR phy 芯片与具有 RMII 模式的 IMX93处理器配合使用。

但来自 IMX93处理器端的 REF_CLK 输出、如何将来自处理器的 REF_CLK 连接到 DP83822IRHBR PHY 检查。 您能否提供 RMII 模式的接口详细信息。

根据产品说明书、有主模式和从模式。 我们应遵循哪种方法进行确认。

谢谢、此致、

Ramesha S P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesha:  

    振荡器时钟输入应连接到 PHY 的 XI 引脚。

    RMII 模式支持从和主信令。 根据所使用的 MAC、这些选项中的任何一种都是可行的解决方案。 两者的区别在于、在 RMII 从模式下、MAC 和 PHY 需要共享相同的50MHz 时钟、而在主模式下、PHY 在 XI 上获取25MHz 时钟、并在 RX_D3上输出50MHz 时钟、该时钟用作 MAC 的时钟输入。  

    此致!

    Vivaan