This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:IC 制造工艺?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449646/sn65cml100-ic-fabrication-process

器件型号:SN65CML100

工具与软件:

我们有一个 暴露在辐射下的应用、在这种应用中、器件敏感性在某种程度上依赖于其制造工艺(CMOS 与 TTL)。   该器件是否采用 CMOS 工艺制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是采用 CMOS 工艺制造的。

    谢谢

    David