This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:EVM 合规性测试

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IRPAP-EVM, DP83867ERGZ-R-EVM, DP83867IR, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449507/dp83867cs-evm-compliance-test

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件:DP83867IRTMDS64EVM、DP83867IRPAP-EVM 、DP83867ERGZ-R-EVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

此帖子与以下 E2E Hillman Lin 相关、我一直在讨论合规性测试失败。

DP83867CS:DP83867C -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛合规性测试失败

您能否分享以下 EVM 已通过合规性测试?

如果你有任何测试结果文档,你可以选择它吗?

μ ①TMDS64EVM (DP83867IR)

RJ45 (集成磁性元件)

7499111614A

μ ②DP83867IRPAP EVM

RJ45 (集成磁性元件)

7499111000A  

R θ ③DP83867ERGZ  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于第1项、PHY 团队尚未开发此电路板;因此您需要联系该供应商。

    关于项目2和3、DP83867已经过测试、并已通过官方合规性机构的测试。 但是、我们不能分享这些报告。

    此致、

    Gerome.