This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:3.3V 时的最高工作温度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449708/tca9548a-q1-max-operating-temperature-at-3-3v

器件型号:TCA9548A-Q1

工具与软件:

我看到了与此相关的几个线程、但我需要绝对确定。  如果 VCC 小于或等于3.6V、数据表规定最大结温为130C。  然而在封装部分、所有的封装技术规格的最大值为85C  请确认、我可以在最高温度为105°C 且 VCC 为最大3.35V 的条件下运行此器件

-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您可以在 Vcc = 3.35的情况下以105C 的温度运行该器件。 则它处于建议的规格范围内。

    在封装部分、它提到了高达85C 的温度、因为它涵盖了整个工作电压范围。

    谢谢!

    近红外