This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:引脚1澄清了

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449663/esd321-pin-1-clarify

器件型号:ESD321

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户发现、  在不同批次的芯片中、ESD321引脚1的位置会不同。   

您可以参考图片,客户很难根据设备的封装判断 pin1的位置。

你对此有什么建议吗? 客户如何说明 pin1的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    DYA 封装将带有圆形槽口标记、以指示引脚1…… 我们正是通过这种方法为许多单通道二极管标记引脚1。

    他们在自动 光学检测方面是否存在问题?

    如果引脚2连接到您想要保护的数据/电力线、它连接正确、我认为这正是您在第二个图中显示的情况。  

    DYA 封装的引脚1为 GND。  

    此致、

    Sebastian