This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:是否可以同时访问多通道从器件数据?

Guru**** 2929910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449601/tca9548a-accessing-multiple-channel-slave-data-at-time-possible

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

TCA9548APWR 中共有8个 I2C 输出通道。 我们配置了通道  

通道0 (CH0) 有6个从器件
通道1 (CH1)有6个从器件
通道2 (CH2)有6个从器件
通道3 (CH3)有6个从器件、所有8个通道也是如此

是否可以     一次(同时)读取在不同通道 CH0、CH1、CH2和 CH3中连接的所有从器件的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sampat、

    是的、可以同时闭合所有开关、并且可以读取数据。 您确实需要确保与服务器不存在地址冲突。  

    此外、关闭所有通道将使电容达到尖峰。 标准 I2C 的总线电容限制为400pF。

    谢谢!

    近红外