This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:重定时器未检测到信号且 CDR 未锁定

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449105/ds110df111-retimer-not-detecting-signal-and-cdr-not-locking

器件型号:DS110DF111

工具与软件:

我有一个定制的 PCB 设计、其中包含 DS110DF111、用于将处理器连接到 Cisco 光学交换机。  我目前正在使用 Cisco 兼容双工10GBASE-ZR/ZT 以太网10G 以太网/8G FC SFP+收发器进行测试、这些收发器设计用于长达80公里的长距离光纤通信、信号传输速率高达10.3125 Gbps、通过光纤电缆连接自定义 PCB SFP+端口和交换机上的 SFP+端口。

目前未检测到信号、并且此重定时器部件的 CHA 和 CHB 上未锁定 CDR、并且重置设备后未在 SFP 上建立链路。 该部件之前已经过测试、并使用默认寄存器设置按预期工作、但0x1F 寄存器必须写入位1以反转 CHA 和 CHB 上的输出。  我想知道 此部件是否需要更换。   如果需要、请参阅随附的 SigCon Architect GUI 和 register .cfg 文件的器件状态屏幕截图。 任何指导都是值得赞赏的。 谢谢!

e2e.ti.com/.../rtm0_5F00_ds110df111.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我查看了.cfg 文件、它们看起来与默认配置相匹配。 寄存器0x1F 中的极性未反转。

    重定时器未在两个通道的接收器上检测到任何信号。 这可以在寄存器0x54位7中进行检查。

    您是否已确认正在向重定时器传输有效信号? 此信号的振幅是多少?

    此设计中您有多个电路板吗? 所有主板是否都遇到此问题、或者只有一个部件出现此问题?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    以下是对您的问题的一些评论:

    本可更加清楚地说明 上述输出数据极性声明、对于由此产生的混淆、我深表歉意。 我想说的是、在重定时器上电时我必须进行的唯一更改(寄存器写入)是使 OUTA 和 OUTB 信号反相、因为电路板设计会对这些信号进行交换以方便布线。 我看到 CHA 和 CHB 的寄存器0x1F 的值为55、我认为这是不正确的、用于反转极性、应为 0x1F = 0xD5。  所有其他寄存器均保留默认值。

    是的、传输的信号有效、信号电平符合 IEEE 802.3。 该处理器提供两个10GBASE-KR 接口。 因此、此 定制板具有两个 DS110DF111重定时器、另一个重定时器正常运行(检测到信号、CDR 锁定、可通过 SFP+至光学开关以10G 速率进行通信)。

    是的、此设计有多个电路板、且所有电路板都经过测试。 在通过测试的板上、两个重定时器(每个板上)均按预期运行。 正是在这个特定的电路板上、重定时器在开始时以及现在对10G 接口进行老化重新测试时均可正常工作、其中一个重定时器似乎无法正常工作、甚至存在缺陷。  

    是否有任何寄存器需要我尝试进行故障排除? 此外、不良的 REFCLK 是否会干扰重定时器、从而即使输入信号有效、也不会检测到输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    谢谢您的澄清。 我还要说明一点、诸如自动协商和链路训练之类的10G-KR 协议是否已启用?

    如果只有一条链路未正确建立、这确实表明重定时器或另一个组件可能无法正常工作。

    只是为了确认、在重定时器运行时是否捕获了您与我共享的寄存器配置? 由于两个通道上的寄存器0x54[7]=0、因此这意味着重定时器没有检测到信号、并解释了重定时器无法实现 CDR 锁定或取消输出静音的原因。  所有寄存器值都匹配默认配置、因此无法从寄存器中提取任何进一步的详细信息。

    REFCLK 不佳可能会影响重定时器行为。 您能否检查以下各项、以确保重定时器的输入没有任何问题?

    • 确认 REFCLK_IN 输入信号符合数据表规格
    • 确认电源稳定
    • 确认 TX_DIS 引脚被拉至低电平
    • 确认所有外部元件均按预期填充

    另一个很好的测试是 ABA 交换。 如果将故障芯片换用已知正常工作的电路板上的另一个 DS110DF111芯片、则可以检查问题是出在芯片还是出在主板上。 但是、我建议先检查以上列表、因为 ABA 交换涉及的更多。

    此外、您能否分享原理图? 我可以审查和检查是否有任何与设计有关的问题。

    此致!

    卢卡斯