This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:均衡器传递函数参数

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449236/sn75dp130-equalizer-transfer-function-parameters

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

大家好、

关于均衡器、
如果按如下方式更改数据表中的 AEQ_L0_LANE0_SET 设置、
是否有可能提供均衡器传递函数参数、如极点、零点和增益?

・000–0dB EQ 增益(默认)
・011–4dB (HBR);8dB (HBR2)
・101–6dB (HBR);13dB (HBR2)
・111–9dB (HBR);18dB (HBR2)

提前感谢。
此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们无法共享器件的内部设计信息。

    谢谢

    David