This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无响应、寄存器配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448144/dp83822i-not-responding-register-configuration

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

我尝试 在定制设计中实现 DP83822I、  

 DP83822I 无响应:


我浏览了《故障排除指南》并验证了 PHY 地址:

和 CPU 上的驱动程序:

ETH0配置如下:

所有自举引脚都保持开路。  

我缺少哪个配置?

谢谢!

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    根据寄存器读取、PHY 似乎能够通过寄存器0x0001建立良好的链路。  通过寄存器0x0005、PC 似乎能够从 DP83822 PHY 获取所有信息

    • 您能否再次对 PHY 地址进行一次确认?
    • 您 还可以仔细检查822上的驱动器、确保您的 SoC 正确识别 PHY?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的答复。

    我已检查 PHY 地址:

    如果我将输出与指南"如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统"进行比较、我意识到没有 eth0:

    这是否意味着没有为 eth0配置驱动程序?

    我们使用 MII 并使所有自举都保持打开状态。  

    谢谢!

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    问题已解决。 IP 地址有问题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    很高兴这个问题得到解决。

    ——

    此致、

    Hillman Lin