This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:由同一条 I2C 总线控制的两个 TUSB216-Q1?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB216-Q1, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450809/tusb216-q1-two-tusb216-q1-controlled-by-the-same-i2c-bus

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB216、、 TMUX121

工具与软件:

嗨、团队:

TUSB216-Q 是否只有一个 I2C 地址?

如果两个 TUSB216器件需要由同一个 I2C 总线控制、有没有办法实现这一目的?  

谢谢
Xiaoxiang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    是的、只有一个来自 TUSB216-Q1的 I2C 地址。 您可以使用多路复用器来帮助处理这些 I2C 线路的路径、这样即使它们具有相同的 I2C 地址、也可以对它们进行编程。 我推荐查看 TMUX121: https://www.ti.com/product/TMUX121

    谢谢!

    Ryan