This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:超高速 RX/TX 的原理图审阅

Guru**** 2839190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431981/tusb1002a-schematic-review-for-superspeed-rx-tx

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们的一个项目使用 TUSB1002A 作为 USB3.0转接驱动器、并且 USB/Typc-c 接口需要传输大量数据(网络摄像头的数据输出)。 您能帮助 查看 以下原理图吗?

e2e.ti.com/.../6330.TUSB1002A-schematic.pdf

此外、我们还需要了解 CFG1和 CFG2的增益设置对高速信号的影响。 我们仅在表6-2上找到了1200mV 线性0dB 直流增益设置的 EQ 配置选项。

谢谢!

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J2是 USB-A 连接器还是这是板对板连接器? 如果是向客户暴露的 USB-A 连接器、我建议在 TUSB1002A 和 J2之间的超高速 SSTX/RX 线路上添加 ESD 二极管。

    您能展示一下系统的方框图吗? 我不确定哪一侧会连接到 USB 主机/设备、哪一侧会连接到 USB 连接器。

    有关 EQ、VoD 和直流增益的说明、请参阅此 E2E 主题

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    非常感谢您的答复。 TUSB1002A 在数据线中间用作信号中继。

    我们将按照您的建议向 TUSB1002A 和 J2之间的超高速 SSTX/RX 线路添加 ESD 二极管。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 我要指出、在 TUSB1002A 和 USB 主机之间的 SSTX 和 SSRX 上只需要一组0.1uF 的电容器。 我看到、连接到 TUSB1002A 的两条 RX 线路上都有330nF 的电容:

    如果1002A 和 USB 主机之间没有其他电容器、我建议将 C1和 C3的值更改为0.1uF。 这类似于 TUSB1002A 数据表的典型应用部分:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    非常感谢您的建议、我们 已重新设计原理图并 制作了用于测试的样片。

    e2e.ti.com/.../TUSB1002A-SCH.pdf

    现在我们面临一个新的问题,即, 当 我们使用 USB 线缆连接相机时,如果我们拔下 J1(设备端),并且 J2正常连接到计算机, PC 设备管理器的 USB 设备图标将不会消失。   只有将 J1重新插入 USB 端口、器件管理器列表才会更新。

    对此有什么建议吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.拔下 J2是否会从设备管理器中移除设备?

    2.如何在 J1上实现 Type-C 端口? 通常、您需要一个 CC 控制器和多路复用器来将 Type-C 转换为 Type-A

    3."扫描硬件更改"按钮是否正确删除设备?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的建议、我们通过将 MODE 引脚悬空来解决该问题。

    现在我们面临着另一个问题,即当我们连接我们的设备和计算机时,电源由 计算机的 VBUS 提供,然后电源到设备。   在这种情况下、设备 只能被识别为 USB 2.0设备。

    数据电缆是 Type-C 转 Type-C

    我们已联系 SOC 制造商来帮助分析问题的原因。 以下是他们提供的分析结果:

    1)我们发现通过转接驱动器后 PC 侧 TX2的波形异常、没有检测到 RX 端子的连接。  我们建议咨询 TI 的 FAE、以了解下图中的 RX DET 是什么参数以及它是否可调。

    2) 2)此外、我们建议修改 EQ CFG 配置、并逐渐增加以查看是否可能存在连接。 当没有转接驱动器时、就没有问题。 添加转接驱动器后会出现问题。 我们怀疑转接驱动器后的信号与器件的 RX 不兼容。  

    您对此问题有任何建议吗? 原理图如下:

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TUSB1002A 上的 RX 检测参数不可调。 SoC 应首先在 RX 差分引脚上启用端接。 存在这些终端后、我们的转接驱动器将进入工作模式。

    我们没有检测到 RX 终端连接

    我不确定"RX 端子连接"指的是什么。 如果 SoC 充当 USB 主机并提供 VBUS、则默认情况下应启用 RX 终端。 我们的转接驱动器将检测主机的这些端接、并在转接驱动器上启用相应的接收器端接。

    当从 USB 主机和器件检测到 RX 终端时、TUSB1002A 将进入工作模式。

    在建立连接时、您能看到 LFPS 通过我们的器件吗? 如果是、则 RX 检测工作正常。

    此外、我们建议修改 EQ CFG 配置并逐渐将其增加、以查看是否有可能进行连接。 当没有转接驱动器时、就没有问题。 添加转接驱动器后会出现问题。

    这可能是一个 EQ 问题。 我在您的原理图中看到、您正在最大程度地增大 EQ 设置、除非您的通道损耗极高、否则通常不需要这些设置。 您是否可以尝试降低 EQ 设置、看看它是否有帮助?

    此外、确保模式保持悬空、如您在帖子中所述。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我们将 EQ 从最高值调整为0、但这个问题仍然存在。  但是、如果连接了 R1电阻器、就没有问题。 连接 R1会导致更严重的 USB 识别问题(拔下 USB、计算机上的设备图标始终存在)。

    您能否降低 EQ 设置并查看它是否有用?

    关于这个问题、我 在 E2E 论坛上发布了新帖子。 我在这篇文章中详细介绍了我们的测试更新、我们可以讨论 相关问题。

    新的 POST 链接如下所示:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450858/tusb1002a-usb2-0-usb3-0-recognition-issues

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的更新。 我看到我的同事已回复您的新主题。 如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane