This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:TCA9534A 和 TMAG5273

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, TCA9534A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450517/tca9534a-tca9534a-with-tmag5273

器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件:TMAG5273、、 TCA9543A

工具与软件:

您好!
我正在使用 TMAG5273霍尔传感器和8通道 TCA9534A GPIO 扩展器。

我将霍尔传感器的中断引脚连接到 GPIO 扩展器上的 GPIO 引脚、并将两个开关连接到其他 GPIO 引脚。 GPIO 扩展器的中断引脚连接到微控制器的中断引脚。

在测试过程中、我观察到 GPIO 扩展器的中断引脚会产生错误中断或波动。

注释 :霍尔传感器连接到 I2C1、GPIO 扩展器连接到 I2C2。

产生这些错误中断或波动的原因可能是什么?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puppala:

    原理图不允许我放大以检查连接。 您可以尝试其他文件类型吗?  

    是否有任何引脚在 TCA9543A 上配置为输入并保持悬空? 这些悬空引脚可能会触发错误中断。  

    是否有示波器捕获可以显示您遇到的问题?  

    此致、

    Tyler