This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517A 将 I2C 和 SMBus 转换为 I2C

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450505/tca9517a-tca9517a-convert-i2c-and-smbus-to-i2c

器件型号:TCA9517A

工具与软件:

大家好、团队成员:

TCA9517A 是否可以将 I2C 和 SMBus 转换为 I2C?  或其他推荐产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TCA9517A 与 I2C 和 SMBus 应用兼容。  

    当您说"将 I2C 和 SMBus 转换为 I2C"时、我以前没有看到过此类应用? 我认为 SMBus 与 I2C 规范只有几个微小的差异、例如 SCL 的最小时钟速度、这使得时钟延展无法实现。  

    TCA9517A 可以通过 I2C 和 SMBus 波形。 它是一款400kHz I2C/SMBus 缓冲器/转接驱动器芯片、是双向的。 无法将 I2C 数据包转换为 SMBus 数据包? I2C 数据包和 SMBus 数据包有什么区别?  

    此致、

    Tyler