This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:我需要一个 i2c 双向电平转换器- 4通道

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450245/tca9517-i-need-a-i2c-bidirectional-level-shifter--4-channel

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9803

工具与软件:

我需要一个4通道 I²C 双向电平转换器、类似于 TCA9517。

在使用 TCA9517的情况下、Vil 为0.5V、这一点非常重要、因为我的处理器的 VoL 为0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefin、您好!

    TCA9803DGKR 可以在此处工作、并且与 TCA9517DGKR 引脚相同。  

    然而、为了使其正常工作、需要移除该芯片 B 侧的上拉电阻器。  

    TCA9803 VILB = 0.3 x VCCB、VolB = 0.26V (最大值)  

    如果您附加了原理图或布局、则不会显示附加的图像。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    TCA9803DGKR  是双通道、我需要 4通道  I²C 双向电平转换器、因为有2对 I2C 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefin、您好!

    我的错、您说的"类似于"、而不是与 TCA9517引以为傲。  

    我们没有任何4通道 I2C 缓冲器、但如果您只需要电平转换而不需要转接驱动、请考虑使用 TCA9543A。这是一个 I2C 开关、还允许在每个下游 I2C 段上进行电平转换。  

    此致、

    Tyler