This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:使用定制 VID PID/PID 进行订购

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450260/tusb422-ordering-with-a-custom-vid-pid

器件型号:TUSB422

工具与软件:

是否可以订购  TUSB422、并将自定义供应商和产品 ID 编程到寄存器0x00-0x03中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我将在内部讨论这是否是我们可以通过此器件提供的、一旦我们做出决定、我就会告诉您。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您能给我发电子邮件吗  ?电子邮件地址:mckenna@ti.com?  

    谢谢!

    McKenna