This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:唤醒引脚外部滤波器

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450419/tcan4550-q1-wake-up-pin-external-filter

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据数据表和 EVM 文档、唤醒引脚具有3k 和30k 上拉寄存器。 30kΩ 寄存器可能是外部软件抖动的滤波器。  

在 外部唤醒应用中、是否需要3k Ω 电阻器? 我看到 数据表中仅需要10nF 电容。

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    30kΩ 电阻器可能作为滤波器的一部分提供帮助、但主要的作用是限制流入和流出 WAKE 引脚的电流、因为它直接暴露在电池电源电压 VBAT 下。

    当开关闭合时、3kΩ 电阻器会限制流经机械开关的电流。  如果没有该电阻器、则可能会有非常大的电流通过开关、在 VBAT 电压和 GND 之间流动、并导致电源和开关损坏。

    WAKE 引脚是一个边沿检测型引脚、用于检测高于和低于高/低阈值的电压变化、不用于拉出或灌入大量电流。  由于有滤波器、因此建议使用电容器帮助确保电压变化在至少50us 内保持新状态。  WAKE 引脚的阈值、电流和滤波器时间要求可在数据表的"电气规格"表中找到。

    这些只是针对在"典型"应用中使用机械开关的组件的建议。  这只是一个基准、您可以根据您的应用调整电路。

    此致、

    Jonathan