This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:IMONOUT 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450774/lm5177-imonout-pin

器件型号:LM5177

工具与软件:

您好!

如果我们的 LM5177不需要 IMONOUT 功能、我们可以让其直接悬空吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果不需要 IMONOUT、请将  IMONOUT 连接 到 VCC (LM5177的)、这将禁用内部逻辑并节省该部分逻辑的功耗。

    此致、

     Stefan