This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:6MHz 时钟出现在 DN 和 DP 输入引脚上、不用作集线器

Guru**** 2928610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444446/tusb2077a-6mhz-clock-appears-on-dn-and-dp-input-pins-not-working-as-a-hub

器件型号:TUSB2077A

工具与软件:

您好!

我已经将 TUSB2077A 参考设计实现为自供电成组模式、PWR、CFG 和 USBOK LED 全部亮起、但集线器未运行。 USB2.2主机不注册集线器、也未枚举任何端口。 DN 和 DP 输入引脚上都有3V p-p 6MHZ 时钟。 除了时钟输入引脚外、没有其他引脚具有数据或时钟。 时钟输入大约为0.5V p-p

请告诉我如何使集线器正常工作。

这是原理图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

      我正在进行原理图检查 BTU 可能会因假期而延迟。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

       您能否重新发送包含电阻器和电容器值的原理图。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、E2E 在这一天就停机了。 我会在今天晚些时候回顾。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、您是否能够查看此设计以发现问题了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    1:R397是否为1.5k?

    2:这些 PD 是15千欧吗?

    3: 下行端口不需要 Vbus?

    4: 晶体是否在3.3V 时钟下工作?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好、我之前上传了包含元件值的原理图。 R397为1k5、PD 均为15K、连接到此集线器的器件均单独供电。

    我不明白 Q4。 晶体在3V3时钟下工作。 ?  

    示波器显示了晶振引脚上为0.5V p-p 的6MHz、以及 USB 集线器输入上为3V p-p 的6MHz、但仅当 USB 集线器输入连接到主机 USB 端口时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

       晶体输出应为3.3V。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、您可以提出 xtal 输出为低电平的任何原因吗? 我对 C215、C234使用27pF 电容、对 R36使用1K5、对 LFXTAL026900 6MHz XTAL 使用1K5。 (HC49_4HSMX 系列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      R36是否为1.5k?

     晶体是否在  0°C 至70°C ( ESR 50 Ω)范围内满足±50ppm 要求?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R36为1.5K、晶体为 ESR 60欧姆、50ppm。 我是否需要为该晶体调整 R36

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    问题现已解决。 在 R36处加载了不正确的电阻值、当替换为1K5时、它工作正常。 感谢您帮助我找到错误。