This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:请求提供组件重量

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448899/tcan1044a-q1-request-for-weight-of-components

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:
我们在适用于 EV 应用的逆变器产品中使用以下组件。
重量信息在数据表中不可用。 我们想知道组件的重量、以确定逆变器的总重量。
器件型号:
  1. TCAN1057AVDRQ1
  2. TCAN1044AVDRQ1
  3. TL391LVQDBVRQ1
  4. REF3450QDGKRQ1
谢谢
MURUGESAN A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    感谢、包装通常重量约为0.1至0.3克。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速回复、

    您能否提供注释中提到的各个器件的重量信息、或者提供材料成分数据表。

    谢谢、此致

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    那就是与这些封装相关的重量信息。  

    您可以进一步查看材料成分搜索并输入所述的单个器件、点击查看了解材料成分详细信息、进一步指定器件总质量。 例如、 谢谢、下面显示了 TCAN1057AVDRQ1。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的参与。

    我找不到单独的一个元件"TL391LVQDBVRQ1"。 可提供其余组件的质量信息。

    谢谢  

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    我已将螺纹移至 LAMS-LVAC 团队、以获得有关 LAMPS 设备的更多反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesan:

    我在这里找到这个(下面): https://www.ti.com/material-attributes-search/?material=TL391LVQDBVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michallick、

    感谢您提供的信息和支持。

    谢谢

    MURUGESAN A