This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:是否可以自动更新电流模式检测位[REG0X08][BIT5:4]?

Guru**** 2933200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449568/tusb320lai-can-current-mode-detect-bit-reg0x08-bit5-4-be-automatically-updated

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具与软件:

你(们)好

如果 TUSB320 仅设置为 UFP 模式。 主机端口(DFP 端口)与 UFP (TUSB320LAI)端口连接后、 如果主机或集线器端口根据 CC 引脚的指示将其广播更改为较低或较高的级别、TUSB320LAI 的电流模式检测位[REG0X08][BIT5:4]是否可以自动更新?

例如、CCX 电压的变化范围为:0.61v --> 1.16v--> 2.04V、然后 REG0X08[BIT5:4]将自动更改:00-->01-->11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好:

       您是说  器件上电后更改了电流模式吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    有。 USB Type C 规范1.3中列出了该特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好:

     请接受我的友谊请求、我将向您发送表格、以供器件动态支持当前模式。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian。

    明白了。 我给你发了电子邮件。