This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:结温和储存温度

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449859/am26ls31-junction-temp-and-storage-temp

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件: AM26C31

工具与软件:

您好!

我们的客户正在从 AM26LS31更改为 AM26C31、因此我们收到了他们关于热设计的一些问询。
"你知道吗?"文龙有些不解地问道。

Q1)根据 E2E 上的其他主题、对于 AM26LS31、贮存温度和结温不同。
  另一方面、对于 AM26C31、两者都是150℃ 最大值 为什么 C31值相同?

Q2) AM26LS31电流消耗为80mA max、但是否有任何有关电流消耗随温度变化的信息?
  如果存在电流消耗与温度的关系图、请提供。


*我试图寻找关于 Q1的一般材料),但储存温度和结温完全不同,所以我认为不存在因果关系。

然而、在许多产品中、这两个值似乎都​​是150℃。 是否按照这些规格进行了测试?

我认为结温可能已经过测试、但贮存温度是否由封装决定、等等?


非常感谢您的帮助。


此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.储存时、芯片内部没有功率损耗、所以芯片的所有部分温度都是一样的。 因此、贮存限值和结限值是相同的。

    2. LS31是旧设备;该信息可能未知。 总之、C31的功耗要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    Q1)根据 E2E 上的其他主题、对于 AM26LS31、存储温度和结温不同。
      另一方面、对于 AM26C31、两者都是150℃ 最大值 为什么 C31的值相同?[/QUOT]

    并非所有器件都具有与最大存储相同的最大结点、但最大结点不应超过最大存储。  

    [报价 userid="336910" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449859/am26ls31-junction-temp-and-storage-temp ]Q2) AM26LS31电流消耗最高为80mA、但是否有任何关于电流消耗随温度变化的信息?
      如果有电流消耗与温度的关系图、请提供。

    正如先生们所指出的,这不是我们所拥有的。

    Unknown 说:
    然而、在许多产品中、这两个值似乎都​​是150℃。 是否测试了这些规格?[/QUOT]

    绝对最大结温不是测试值。 它与器件的设计和工艺技术有关。 通常是最高贮存温度、但并非总是如此。  

    [报价用户 id="336910" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449859/am26ls31-junction-temp-and-storage-temp 我认为结温可能已经过测试、但是存储温度是由封装决定的等等?

    贮存温度与建议的包装有关。 仅测试建议的最高结温(如果在数据表中注明)、未专门测试绝对最大结温。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的参与。
    我会尽力向客户解释。

    此致、
    Hiroshi。