This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449166/dp83640-dp83640-issue

器件型号:DP83640

工具与软件:

我们在使用 dp83640时面临两个问题:通常存在"轮询 TX 时间戳时超时"问题。 建议"增加 TX_TIMESTAMP.TIMEOUT 可能会纠正此问题、但它可能是由驱动程序错误引起的。



两块电路板之间存在显著的时钟偏差、大于5微秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明此驱动程序从何处获取?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Rockchip SDK 中的驱动程序、Linux 版本为5.10。 由于 DP83640不是 Rockchip 的默认 PHY 芯片、我们有理由相信 DP83640的驱动程序是 Linux 主线 μ。的版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要咨询 Rockchip、因为我们在 Linux 驱动程序中找不到此特定错误。 请注意、该驱动程序的支持非常有限。

    此致、

    Gerome.