This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:如何在多点系统中使用

Guru**** 2847630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447997/sn55lvds31-sp-how-to-use-in-multidrop-system

器件型号:SN55LVDS31-SP
主题中讨论的其他器件:SN55LVDS31

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一个客户希望在其系统中使用 SN55LVDS31和 SN55LVDS33。 他们提出的问题很少。

案例- 1:-  

如果2个驱动器连接到一个接收器、则在第1种情况下会发生什么情况? 允许吗? 如果不是、问题是什么? 请注意、一次只有一个驱动器处于活动状态。

案例2:-

在第2种情况中、将有两个接收器和一个发送器。 在这种情况下会发生什么情况? 一次只有一个 Rx 处于活动状态?

对于这两种情况、都可能发生一个器件处于关闭状态(未通电)的情况、这种情况下会发生什么情况?

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    案例1不是标准 LVDS 配置-根据 TIA/EIA-644 LVDS 标准的多点配置仅允许一个具有最多32个接收器的发送器。 如果以这种方式配置时仅传输一个发送器、则需要特别考虑残桩长度、以防止过多的信号反射和总线振铃。 尽管提到一次只打开一个发送器、但请注意、如果出现两个发送器打开的情况、则总线可能会出现争用问题、器件可能会损坏。 您可以考虑使用半双工 MLVDS 配置作为行业标准替代方案。

    案例2是标准多点 LVDS 配置(具有两个或更多接收器(最多32个接收器)的单个驱动器+总线)。 同样、建议对 残桩长度进行特殊考虑、以防止信号过度反射和总线振铃。  

    此处需要注意的另一点-确保 为每个器件列出的电源电压都具有公共接地连接、尤其是当您计划将这些器件放在单独的 EVM 上时。 只要不超过数据表中规定的最大值、器件处于关断状态就应该没有问题。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    只需要确认情况1中的2个发送器输出短接在一起。 在这种情况下、如果一个发送器器件处于 OFF 状态、而一个发送器器件处于 ON 状态、是否存在任何可靠性问题?

    关断状态器件会发生什么情况?

    导通状态器件会发生什么情况?

    对于客户用例、他们有两块要实现冗余的独立卡、因此假设一张卡不偏置、而一张卡在安装这些 LVDS 发送器的位置偏置。

    另请注意、由于客户需要航天级解决方案、因此不能选择 MLVDS。 我相信装订线段 LVCP22是唯一的解决办法。 请分享您的意见。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    Amy 目前不在办公室。 我对这些器件有一些经验、所以我可以给出一些评论。

    [报价 userid="12822" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447997/sn55lvds31-sp-how-to-use-in-multidrop-system/5555006 #5555006"]

    只需要确认情况1中的2个发送器输出短接在一起。 在这种情况下、如果一个发送器器件处于 OFF 状态、而一个发送器器件处于 ON 状态、是否存在任何可靠性问题?

    关断状态器件会发生什么情况?

    导通状态器件会发生什么情况?

    [报价]

    理想情况下、不应让两个发送器同时开启和运行、因为它们可能会相互竞争、从而导致错误数据。 如果一个断电而另一个保持开启、只要不超过/不超过器件的绝对最大额定值、就不会出现任何问题。

    这些设备具有传输禁用功能、因此从技术上讲、您可以同时打开一组驱动程序、但只能启用一组驱动程序。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    数据表未显示任何输出的绝对额定值、因此需要进行澄清。 由于此要求用于航天应用、因此我要再次确保如果两个不同器件的两个发送器并联而其中一个器件处于非偏置状态、是否存在任何可靠性问题?

    请注意、我们并未讨论同一器件的两个发送器。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    感谢您澄清数据表中未实际说明绝对最大值(我没有意识到情况是这样)。 我认为这是因为在正常系统中、LVDS 驱动器是总线上唯一的驱动器(通常只有其中一个驱动器)、并且总线上通常没有一个带有一个驱动器的外部电压。  

    我查看了一些其他 MLVDS 器件、它们的规格标注在绝对最大值上、它看起来像是4V (它们应该使用相同的 FET 工艺节点、这也是我查看 MLVDS 驱动器的原因)、这也与此器件的 Vcc 绝对最大值相匹配。 由于该器件的第一页显示当 不存在 Vcc 时("当被禁用或 VCC = 0时处于高阻抗的驱动器")、因此当它看到施加到其输出上的外部电压时、不应返回偏置。 我认为此处 A/B 引脚上的绝对最大值应该为+4V。  

    -鲍比