This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:默认为上拉电阻器?

Guru**** 2928380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450299/tca9555-pull-up-resistors-by-default

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9535

工具与软件:

您好!

我只想要求澄清一点:当 TCA9555的端口配置为输入时、这些引脚上的上拉电阻器默认启用。我说得对吗? 那么、当我读取这些引脚的状态时、它将会处于高电平、直到它们没有被外部信号驱动为低电平?

在 TCA9555的数据表中编写: TCA9555与 TCA9535相同、但包含内部 I/O 上拉电阻器、当配置为输入和未驱动时、该电阻器可将 I/O 拉至默认高电平。

在上面的句子中、"未驱动"一词是什么意思?

非常感谢、此致、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "未驱动"意味着它们不是由外部信号驱动的。

    如图23所示、上拉电阻器始终处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    [报价 userid="447647647" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450299/tca9555-pull-up-resistors-by-default ]]我只想要求您澄清一下:当 TCA9555的端口配置为输入时、默认情况下启用这些引脚上的上拉电阻器是不是? 那么、当我读取这些引脚的状态时、这些引脚将会处于高电平、直到它们没有被外部信号驱动为低电平?

    是的、您回答正确。  

    [报价用户 id="447647647" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450299/tca9555-pull-up-resistors-by-default TCA9555"]的数据表修改内容: TCA9555与 TCA9535相同、但包含内部 I/O 上拉电阻器、该电阻器在配置为输入和未驱动时将 I/O 拉至默认高电平。[/QUOT]

    是的、这是正确的。  

    上面句子中的"未驱动"一词有何含义?

    正如 Clemens 所建议的、系统中的另一个器件产生一个外部信号。  

    此致、

    Tyler