This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:用于 FPD 和 MIPI CSI2的分离器解决方案

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449468/ds90ub954-q1-splitter-solution-for-fpd-and-mipi-csi2

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

大家好、团队成员:

请为具有器件型号的分离器建议可能的解决方案  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我们不建议在 FPD 或 MIPI 侧使用分离器。 客户想要实现什么目标? 我想我们可以根据目标提供其他器件。

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     其他哪些部件?  

    我们的要求是在另一个 FAKRA 端口(摄像头原始数据)单独收集摄像头两 CSI-2 MIPI 数据、并在 SoC AM62A7上同时处理摄像头数据。 所以需要寻找分离器解决方案。 我将更新方框图。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了方框图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekesh、

    例如、我们在 MIP 端的部分器件上具有复制端口、可用于将数据发送到其他器件。 数据位于 FPD 端? 它是否会与 DES 位于同一个板上? 我需要全面了解同一块电路板上使用的器件。

    Glenn