This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:所有推挽端口选项

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9557, TCA6408A, TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450242/pca9557-all-push-pull-ports-option

器件型号:PCA9557
主题中讨论的其他器件: TCA6408ATCA9538

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户在以下查询、请提前告知您的想法和感谢!

"问您一下、PCA9557RGVR I2C 端口扩展器是否有直接推挽选项? PCA9557RGVR 的工作非常出色、但 P0开漏端口让我们头痛一些。 我们正在寻找采用完全相同的封装和引脚排列、但具有所有推挽端口的器件。"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9557的引脚排列不同于所有其他8 I/O 扩展器的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    正如 Clemens 已经回答的那样、PCA9557没有以 P0作为推挽的 P2P 器件。  

    唯一的另一种选择是切换到另一个8位 IO 扩展器、例如 TCA9538或 TCA6408A、所有8个 IO 都作为推挽输出。

    此致、

    Tyler