This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:原理图审阅支持

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448745/thvd1450-schematic-review-support

器件型号:THVD1450
Thread 中讨论的其他器件: MAX3221

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用了我们的 THVD1450和 MAX3221I。 我可以在您的支持下、查看原理图并告知我们如有任何意见吗?  

另请说明自动断电增强(禁用/断电功能)已正确实施、因为我们在下表中不清楚。  

客户的意图是至少使用一个引脚、例如在没有数据通信时让 RS232关闭。  

此致。

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485电路看起来正常。

    在 MAX3221上、引脚8 (RIN)是 RS -232总线输入、引脚9 (ROUT)是 SoC 的逻辑输出。

    MAX3221将 µs 压摆率限制在30V/μ s 以下;不需要 RS -232上的电容器(但没有损坏)。 确保所有电容器使用尽可能短的布线连接。

    /EN 引脚仅禁用接收器。 据我所知、它不会影响功耗。

    当/FORCEOFF 为低电平时、驱动器被禁用。
    当/FORCEOFF 为高电平且 FORCEON 为高电平时、始终启用驱动器。
    当/FORCEOFF 为高电平且 FORCEON 为低电平时、仅当 RS -232端口连接至 PC 时才启用该驱动器。 (假定 PC 的 RS -232端口始终输出有效信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    克莱门斯的评论是正确的。

    我唯一要添加的是、我通常告诉客户在 RS485 TTL 侧的 D 和 R 引脚上放置上拉电阻器(如10k)。 如果客户不需要使用、可将其设为不填充(DNP)。  

    RS232 TTL 输入也是如此、我通常告诉客户在 DIN 引脚上添加上拉电阻。 如果不需要、它们也可以安装。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    确保 FORCEON 是低当我们不需要使用 RS232总线时,它可以节省更多的功耗,和其他引脚像/EN,/FORCEOFF 不影响功耗,我是对吗?

    是否可以解释使用自动关断功能的优点?

    客户想要了解详细信息、可以使用帮助他们节省 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    您能告诉我使用情况的上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我使用情况下的上拉电阻吗?
    我唯一需要补充的是我通常告诉客户在 RS485 TTL 侧的 D 和 R 引脚上安装上拉电阻器(如10k)。 如果客户不需要使用、可将其设为不填充(DNP)。  [报价]

    在接收器被禁用的情况下、R 引脚将悬空。 如果发生这种情况、MCU/处理器将连接到 R 引脚、然后会由于 R 引脚悬空到 GND 而导致启动条件或中断条件。 在 R 上安装上拉电阻器可以解决问题。  

    如果将 D 引脚连接到处理器/MCU、但该引脚为高阻态、在稍后将其初始化之前不会进行配置、则高 Z 引脚看起来像 D 引脚的悬空输入、这可能会导致与在 D 引脚上发送启动条件或中断条件(如果已启用)时通过 RS485收发器发送)相同的问题。 在这里放置一个上拉电阻器可以解决这个问题。  

    [报价 userid="284552" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448745/thvd1450-schematic-review-support/5557116 #5557116"]对于 RS232 TTL 输入同样、我通常想告诉客户在 Din 引脚上添加上拉电阻。 如果他们不需要的话,他们也可以不填充。[/报价]

    我介绍的适用于 RS485的 D 引脚的概念也适用于此处。 我看到一个客户会发生这种情况、因为当 MCU/处理器未设置为输出时、他们的 D 引脚悬空、因此 D 引脚会悬空并导致 RS232线路上出现垃圾数据。 一个上拉电阻器解决了这个问题。

    [报价 userid="612558" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448745/thvd1450-schematic-review-support/5558553 #5558553"]

    确保 FORCEON 是低当我们不需要使用 RS232总线时,它可以节省更多的功耗,和其他引脚像/EN,/FORCEOFF 不影响功耗,我是对吗?

    是否可以解释使用自动关断功能的优点?

    [报价]

    如果将 forceon 设置为低电平并强制关闭为高电平、器件可进入低功耗模式省电流。 当 RIN 的电压介于-0.3V 和0.3V 之间的 时间超过30us 时、就会发生这种情况。 发生这种情况的情况是、RS232收发器未通过电缆连接到另一个已启用的 RS232收发器。  当 RIN 引脚超出-0.3V 至0.3V 范围时、它将退出节能模式、当另一个 RS232收发器正在主动驱动信号时、它通过电缆连接到另一个 RS232收发器时会发生这种情况。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    我会根据您的建议修改原理图。 我还标记了 RS232和 RS485源和 目标的信号、请帮助查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    对我来说、这些电路没问题。  

    最后可以在 RS485端添加的是外部失效防护电阻器。 客户可能不需要它、但如果在空闲时总线上有噪音、这很好。 这有助于增加抗噪能力。 为此、可在 A 上放置一个上拉电阻器、在 B 上放置一个下拉电阻器。您可以将该值设置为1k 欧姆、并将其设置为不焊接(DNP)。

    -鲍比