This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:启动期间出现垃圾显示或失真图像(2-3s)

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439433/tfp401a-garbage-display-or-distorted-image-appeared-during-boot-up-2-3secs

器件型号:TFP401A
Thread 中讨论的其他器件: TFP401

工具与软件:

您好!

我们正在使用 TFP401APZP 到我们的显示屏 A-SI TFT 800 (RGB)x600,一切都很好除了 垃圾显示或失真的图像出现在启动期间(2-3secs)仅,抑制率是大约20%到30%我们做部件交换良好和 NG 单元(Swap ABA )-和结果所遵循的 IC 参考视频和相关报告。

e2e.ti.com/.../S1-_2D00_-Before-Swap-IC-.mp4e2e.ti.com/.../S1-_2D00_-After-Swap-IC-.mp4e2e.ti.com/.../QCR24_2D00_10_2D00_009-TFP401APZP.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    何时 将 TFP401A PDO#和 PD #信号驱动为高电平? 您是否在将 HPD 驱动为高电平之前将它们驱动为高电平?

    整体系统上电顺序是什么?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据同时检查3信号驱动的情况、请参考连接的 HPD 信号电路、然后 PDO 和 PD 信号输出高达3.3V、上电序列为 PD、PDO 在上电时上拉为高电平、而 HPD 在上电时拉为低电平

      

    谢谢。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCDT 输出指示链路已禁用或链路未激活、可以直接连接到 PDO#输入、以便在链路处于非活动状态或断开电缆时禁用输出驱动器。 是否可以通过某种方法修改现有设计以将 SDCT 输出连接到 PDO#输入?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 SCDT、我们设计为查看 IC 的状态:未连接到 PDO、我们的设计不使用 HDMI 电缆进行连接、连接在 PCB 上。

    可以在此循环/讨论中添加以下人员、以便与我们负责的 D&D 人员进行顺利的讨论

    Nopporn Kaewkad 电子邮件: k.nopporn@electrofont.com.sg

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试制作1个样本来修改电路、以便将 SDCT 输出连接到 PDO#输入、从而模拟此问题是否会得到改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们尝试了通过 NG 单元修改电路来将 SDCT 输出连接到 PDO 输入、结果正常。 但是、我们仍希望了解此问题的更多详细信息、请参阅以下查询

    在我们当前的设计(SDCT 输出未连接到 PDO 输入)中、我们只在30%的器件中看到此问题(如果确实交换了 ABA、则遵循 IC)、为什么其他 IC (70%)在我们当前的设计中未显示此症状?

    谢谢

    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlon

    我们是否有方法可以探测正在工作的电路板和正在工作的电路板之间的 HDMI 输入?  

    由于 PDO 始终通过将其上拉至3.3V 来启用、TFP401A 在其输入中看到数据后、即使数据可能无效、也会立即在其输出端发送数据、这就是您看到垃圾显示的原因。

    但当 SDCT 连接到 PDO 时、TFP401/401A 会监控 DE 的状态以确定链路活动。 在这种情况下、只有当 DE 正在进行切换时、链路才被视为活动链路。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    只是为了澄清、您的意思是我们是否能够探测和检查 HDMI 输入信号的 GOOD 和 NG 单位以进行比较? 是否要使用示波器?

    谢谢
    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlon

    是的、我想看看这是否可以区分好行为和坏行为。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    注意、我们将向您提供这些信息、给我们一些时间进行检查。

    此致

    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请使用示波器参考测量结果。 根据数据、OK 和 NG 单元具有相同的输入信号、因此我们怀疑 GOOD 和 NG 单元的 IC 之间存在差异。 我们还确认、使用 NG 显示屏交换(ABA)装置始终遵循 IC。 请告知我们是否能够继续使用 FAE。

    此致
    Marlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlon:

    进入 GOOD 单元和 NG 单元的波形似乎几乎相同。 如果我们发现问题确实遵循 NG 部分、我建议您与当地的 CQE 和 FAE 一起开始 QEM 流程。