This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:建议使用用于 LCD 显示屏的 LVDS (单通道)到 MIPI DSI (4通道)转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449265/sn65dsi85-q1-recommendation-for-lvds-single-channel-to-mipi-dsi-4-lane-converter-for-lcd-display

器件型号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

我正在开发一个项目、该项目涉及将具有单通道 LVDS 输出的 SoC 连接到使用 MIPI DSI 4通道输入的 LCD 显示屏。 我需要一款具有成本效益的商用级转换器来弥补这一差距。

要求:

  1. 输入: 来自 SoC 的单通道 LVDS。
  2. 输出电容损耗: 4个通道的 MIPI DSI。
  3. 应用: 驱动 LCD 显示屏(最好达到720p 或更高)。
  4. 成本: 该解决方案对于商业应用而言应该具有成本效益。
  5. 其他: 如果可能、请提供参考设计或评估套件建议以帮助实现。

如果能为满足这些规格的 IC、模块甚至参考设计提供任何建议、我将不胜感激。