This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:支持 CC 引脚的外设

Guru**** 2752895 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TUSB320, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448688/tmuxhs4212-supporting-peripheral-for-the-cc-pins

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TUSB320TUSB321

工具与软件:

您好!

对于该设计、我不存在与 USB3信号线相关的问题。 来自连接器 CC1/CC2引脚的多路复用器中的 SEL 引脚。 我想它需要 CC 控制器、但我是通过使用双路或非门电路来实现的、因为我不想从它那里获取 PD、只是可以进行数据传输。
在进入逻辑门之前、CC 线被下拉。

那么、使用逻辑门来确定多路复用器的 SEL 线路是否是一种正确的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是一个常见的实现、或者至少我以前见过、因此我无法确定它是否正确。 如果这样做可以让您根据 需要控制多路复用器 、那么我不明白为什么它不适用。 不过、通常我们会看到 PD 控制器或 CC 控制器。 如果您仅使用这些逻辑门控制 SEL 引脚、是否可能有 CC 控制器也这样做?  https://www.ti.com/product/TUSB320

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我是否可以知道 TUSB320和 TMUXHS4212之间的连接?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我不使用 MCU。 如果只是为 USB 连接器供电、我会希望 CC 控制器能够独立运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我实际上是要推荐 TUSB321。

    TUSB321不需要使用任何 MCU 来控制它。 建立 Type-C 连接后、TUSB321会从连接器读取 CC 引脚、而根据来自 CC 引脚的信号、TUSB321的 DIR 引脚可用于控制 TMUXHS4212的 SEL 引脚。

    无需 MCU。 此外、如果需要、可以通过 VBUS 为 TUSB321供电。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    能否在 CC 控制器和多路复用器之间建立连接、以使其能够作为 DRP 模式工作。

    连接到多路复用器的 SEL 引脚时、是否应上拉 DIR 引脚、还是应直接连接它?
    ID、VCONN_FAULT 和 OUT 引脚请保持未连接、并且我希望其处于 DRP 模式、因此、端口引脚也为 NC。
    如上所述、会连接 USB type C、mux、cc 控制器的连接器、这些连接器根据 VBUS 电压供电、这种方法是否正确?

    谢谢你。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否在 CC 控制器和多路复用器之间建立连接以使其作为 DRP 模式工作。

    CC 控制器和多路复用器之间唯一需要的连接是连接到 SEL 引脚的 DIR 引脚。 作为 DRP、TUSB321本身将在 DFP 和 UFP 之间切换、直到最终建立连接、此时 DIR 引脚将控制 SEL 引脚。

    在连接到多路复用器上的 SEL 引脚时、是否应上拉 DIR 引脚、或者是否可以直接连接它?

    这可以直接连接、无需上拉电阻器。

    并且 ID、VCONN_FAULT 和 OUT 引脚未连接、我希望它处于 DRP 模式、因此端口引脚也是 NC。

    是的、如果不需要这些引脚的功能、则可将其保持 NC。 但是、请确保 VBUS_DET 连接正确。

    如上所述、将会连接 USB type C、mux、cc 控制器的连接器、这些连接器根据 VBUS 电压供电、这种方法是否正确?

    对于 DRP 连接、  需要使用外部电压轨。 VBUS 只能用于 UFP 连接、这是我的错、抱歉。 对于 DFP 和 DRP、建议使用外部4.5-5.5V Vdd。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您提供详细信息。
    对于 VBUS_DET 应该通过一个电阻器连接、或者直接连接是否正常?
    在默认电流模式下、我将其保持未连接状态是没有问题、还是应该将其接地?
    如果可能、我可以个人分享原理图吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是 UFP 还是 DFP、因此端口引脚未连接、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 VBUS_DET、应通过电阻器连接、或者直接连接是否正常?

    为了确保正常运行、需要将一个900K Ω 电阻器连接到 VBUS。

    对于默认当前模式、我将其置于未连接状态是没有问题还是应该将其接地?

    对于默认电流、您可以将其保持悬空。

    如果可能、我可以用个人方式共享原理图吗?

    是的、如果需要、您可以发送原理图。 您可以在此处发布、也可以向我发送 E2E 朋友请求、然后在我接受后将其发布到 PM。

    并且、我不确定它是 UFP 还是 DFP、因此端口引脚保持未连接状态、那还可以吗?

    是的、对于 DRP、建议使用悬空的 PORT 引脚。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan