This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:用于使用 IBIS 模型进行 ADS 仿真的合适元件

Guru**** 2635155 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102, SN65MLVD206, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429816/ds25cp102-suitable-component-for-ads-simulation-with-ibis-model

器件型号:DS25CP102
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD206DS25CP104A

工具与软件:

尊敬的团队:

我目前在尝试ds25cp102.ibs在 ADS 模拟软件中配置文件时遇到问题。

具体来说、当我尝试将其设置为IBIS_DIO时、我会收到以下错误消息:

找不到与元件"d sd25cp102"的'IBIS_DIO'模型类型关联的引脚。

请选择其他组件。

您能否提供有关应选择哪些组件或特定设置以ds25cp102.ibs在 ADS 中准确模拟模型的指导?

此外、如果有任何已知配置或参数可能需要调整才能解决此问题、我将非常感谢您提供建议。

感谢您的帮助。

我期待您的答复。

此致、

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我还有一个问题。

    我找到了该页面:
    DS25CP102:均衡器响应-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    在此页面中、频率响应数据显示为图像。
    您能给我提供这些频率响应曲线背后的数字数据吗?

    如果我可以从这些曲线中获取数据、就可以提取 极点的 NB 和 频率 值来创建 EQ 级的数学模型。

    谢谢你。

    此致、

    Diego

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    关于 IBIS 模型问题、我认为这是只具有 ADS 期望的正确引脚定义的情况。  我并不是很熟悉 IBIS、无法准确告诉您需要更改的内容、但我也看到 SN65MLVD206模型似乎具有正确的定义。  也许这可以用作参考。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052710/sn65mlvd206-pspice-simulation-model

    我将与我的团队进行确认、看看我们是否有 DS25CP102 EQ 的数字数据。  下周我会给大家带来最新消息。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很遗憾、我无法找到 DS25CP102 EQ 的数字数据。  如果您无法获得 DS25CP102的正确引脚定义、可以尝试 DS25CP104A IBIS-AMI 模型。  我预计 DS25CP102和 DS25CP102之间会有类似的行为。

    请接受我的 E2E 朋友申请、我会私下向您发送 DS25CP104A IBIS-AMI 模型。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您对 IBIS 模型的快速帮助以及对 DS25CP102的数字数据进行查看。

    我将根据您的建议继续、并按照您的建议尝试使用 DS25CP104A IBIS-AMI 模型。

    我已接受您的 E2E 朋友的申请、并期待收到您的 IBIS-AMI 模型。

    再次感谢您的支持和指导。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已将 IBIS-AMI 模型发送给您。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您提供 IBIS-AMI 模型。

    但是、在 ADS 中加载此模型时会遇到问题。 出现以下错误信息:

      在网表平坦期间、Rx_AMI4中的 hpeesofsim 检测到错误。
      无法加载 AMI 库"G:/...... /Ds25cp104_RX_210113_x64.dll'。
      请检查您的 IBIS 文件是否有 AMI 库(DLL)
       指定了64位 Windows 平台的版本、以及 它是否存储在与 IBIS 文件相同的文件夹中。
       链接器错误:' '


    我在 E2E 上看到过一个类似的问题:  
    DS25BR120:DS25BR120 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    IBIS-AMI 模型似乎已损坏。

    您的团队能否查看 DS25CP104A IBIS-AMI 模型并在必要时进行更正?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您突出显示该问题。  我会对此进行回顾、下周早些时候会给您回复。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很抱歉、我们在回复您的过程中出现了长时间的延迟。  我试用了该模型、观察到了相同的行为。

    我能够通过使用32位模型、使用下面链接的32位包装器来解决此问题。

    https://community.keysight.com/s/question/0D52L00005IgpjOSAR/use-32-bit-windows-ibis-model-on-64-bit-windows-ads

    我已经向您发送了一条私人消息、其中包含我使用的已更新 IBIS-AMI 文件。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的更新和文件。

    我将测试您提供的更新后的 IBIS-AMI 文件并确认结果。

    此致、
    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢、请告诉我测试是如何进行的。

    谢谢!
    Drew