This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:关于 DS64BR401的"空闲"

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449315/ds64br401-about-idle-of-ds64br401

器件型号:DS64BR401

工具与软件:

您好、TI 工程师:

"空闲检测"有什么作用? "idle"状态和功能是什么?
如果检测到输入信号、它是关闭还是识别该速率?
请详细解释。

此致、
Shuichi Sugi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi-san:

    TXIDLEA/B 引脚用于控制通道输出行为。

    • 0:无论通道输入上看到的振幅如何、通道输出始终处于有效状态。
    • 1:无论通道输入端看到的振幅如何、通道输出始终静音。
    • 悬空:通道输出取决于由 SD_TH 引脚设置的通道输入振幅和空闲检测阈值。 如果通道输入幅度高于空闲检测阈值、则通道输出为活动状态。 如果通道输入振幅低于空闲检测阈值、则通道输出将被静音。

    SD_TH 引脚用于调整空闲检测阈值。  数据表中的表7和图6说明了如何配置该引脚。 请注意、数据表中提供的值是典型值、并且存在空闲检测阈值的置位/置位无效迟滞。

    RATE 引脚用于控制输出去加重的脉冲宽度。

    • 0:针对2.5Gbps 至3.2Gbps 范围内的数据传输优化去加重脉冲宽度。
    • 1:针对5.0Gbps 至6.4Gbps 范围内的数据传输优化去加重脉冲宽度。
    • 浮点:在通道输入端检测数据速率、并相应地调整去加重脉冲宽度。

    此外、如果您使用 SMBus 模式、TXIDLEA/B、SD_TH 和 RATE 引脚设置可以通过寄存器设置覆盖。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的回复。 我低估了你的解释。

    我又收到一个问题。
     IDLE 的定义是否为引脚配置(strap)设置?
    在这种情况下、  使用 SMBus 时不存在空闲状态、对吧?

    此致、
    Shuichi Sugi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi-san:

    电气空闲状态只是意味着通道输出被静音。 电气空闲状态可通过引脚设置和 SMBus 寄存器进行配置。

    此致!

    卢卡斯