This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:TCA9416

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TCA9416, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451399/tca9416-tca9416

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: TCA9617B、TCA39306

工具与软件:

您好-我们希望将 TCA9416用于我们的一个应用、在目标和主机之间的 SMBus 上提供隔离。 SMBus 可以每秒1 MB 的速度运行

目标电源 I2C 电平可能高于或低于主机 I2C 电平-因此我们需要一个不要求 VCCA <= VCCB 的器件。

对该器件的适用性有何评论。 I2C 线路的布线长度不应达30cm。

谢谢

此致、Ranjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    从技术上讲、TCA9416不是 I2C 缓冲器/转接驱动器。 它不会在目标和主机之间提供隔离/分离。 我的意思是、由于 TCA9416在输入和输出之间使用基于 FET 的架构、转换器每一侧的上拉电阻和总线电容将并联显示。  

    TCA9416确实包含内部上拉电阻器和 RTA/FTA、用于在上升沿和下降沿(上升时间加速器和下降时间加速器)上提供帮助。  

    RTA 和 FTA 有助于加快 I2C 事务期间的上升和下降时间、因此有助于更大的容性负载、但是、这与 TCA9617B 等缓冲器不同的架构不是如此、因为 I2C 信号会进入某些输入缓冲器、并通过单独的灌电流驱动器重新生成到输出端。  

    对于30cm 的迹线、我通常估计大约为1 pF /1cm 的迹线、这意味着单独来自迹线的负载为30 pF。 考虑到目标和主机可能产生~ 10pF 的输入电容、总估算负载为~ 50pF、远低于快速模式+ I2C 速度(高达1 MHz)所需的550 pF 预算。

    我认为您不需要 TCA9416的 RTA 和 FTA。 是否考虑过改用更简单的电平转换器、例如 TCA39306? 当 RTA 和 FTA 与长布线结合在一起、从而为系统引入更多的电感时、I2C 线路可能存在过冲/下冲。 如果要使用 TCA9416、我会在 TCA9416两侧的 I2C 线路上包含用于串联阻尼电阻的封装。  

    此致、

    Tyler