This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:上拉电阻器上的端口输入

Guru**** 2874130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TMAG5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451103/tca6424a-port-input-without-pull-up

主题中讨论的其他器件:TCA6424ATMAG5231

工具与软件:

您好!

我在这个电路中有2个 TMAG5231传感器以二极管或配置连接、输出会连接到 TCA6424A 的引脚。 或电路具有10k 外部上拉电阻器、当 TMAG 传感器处于活动状态时、TCA6424A 引脚会拉至低电平、而当传感器处于非活动状态时、10k 上拉电阻器会将其拉至高电平(请参阅下图)。 VCCI 和 VCCP 连接到同一个3.3V 电源。 我以相同的配置连接了多个此类传感器、它可以按预期运行。  

在一些传感器上、PCBA 屋未安装10k 电阻器、但甚至当传感器未激活时、我可以在 TCA6424A 引脚上看到 VCC、并在传感器激活时被拉至 GND、表明它具有某种内部弱上拉。 我测量了 VCC 和 TCA6424A 引脚之间的电阻、结果显示约345K。 这是预期结果吗?  

我要向前添加上拉电阻、但我想知道此漏电路径来自哪里。 此外、我可以使用的此电阻器上拉电阻器的最大值是多少、从而仍能实现可靠运行? 我有24个这样的电路、当全部24个路径都处于活动状态时、有效电阻约为416欧姆(并联24个10K 电阻器)、从而将消耗的电流增加到8mA 左右。 我需要通过增加上拉电阻器的值来尽可能减少此电流消耗。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav

    Pxx 引脚的输入漏电流为+/- 1uA。 当 CMOS 输入悬空时(在您的情况下、如果省略10k PU 电阻器)、引脚可能会向 VCC 或 GND 泄漏少量电流。  

    如果在 VCC = 3.3V 下运行、则理论上 pu 等效电阻可以为~ 3.3V / 1uA = 3.3m Ω。 要准确测量此值、您需要从 PCB 上移除 IC。 如果您在 IC 仍焊接到 PCB 的同时从 Pxx 引脚测量到 VCC、我预计电阻测量会更小、因为有其他器件连接到该引脚。  

    Pxx 引脚的开关速度不应该足够快、因此对于较大的 PU 电阻很重要。 您可以尝试100k pu 电阻器而不是10k 电阻器、以使电流减小10倍。  

    此致、

    Tyler