This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:TCA39306和 TCA9306之间有何差异?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450460/tca39306-what-is-the-difference-between-tca39306-and-tca9306

器件型号:TCA39306

工具与软件:

TCA39306和 TCA9306之间的区别是什么?

 TCA39306的 I3C 总线电平转换应用是否有任何功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春杰:

    TCA39306支持 I3C 电平转换应用、而 TCA9306严格适用于 I2C。  

    我不确定任何功能的含义、但 TCA39306在12.5 MHz SDR 支持 I3C 应用的电平转换。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    芯片设计中的主要区别是什么?

    如果放入相同电平的传输电路(具有相同的上拉电阻器和电容)、两个芯片是否支持相同的 数据 速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春杰:

    从功能层面来说、它们非常相似。 TCA39306将升级到 TCA9306、因为 TCA39306支持 I3C 速度(高达12.5 MHz)。  

    简而言之、TCA9306不支持与 TCA39306相同的数据速率。 请回忆一下数据表、TCA9306的额定频率高达400KHz。  

    此致、

    Tyler