请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1472-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户希望检查以下器件的时基故障值;
PTCAN1472DRQ1
PTCAN1473ADRQ1
PTCAN1469DMTRQ1
PTCAN1465DMTRQ1
应遵循 IEC62380或 SN29500或其他标准。
如果您没有数据、因为这些是预览器件或任何其他原因、请查看与我提到的器件类似的其他文档。
此致、
蔡斯