This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:RX_ER 和自动 MDIX 配置(strap)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451158/dp83848t-strap-for-rx_er-and-auto-mdix

器件型号:DP83848T

工具与软件:

你好

 

我的客户有一个关于 DP83848的问题。

 

他们发现、由于处理器的内部下拉、RX_EN 引脚电压为大约1.06V 的中间电压。

由于该引脚是 MDIX_EN 的自举引脚、因此意味着可以在启动后立即启用或禁用自动 MDIX。

之后、他们希望启用自动 MDIX。

他们已经发布了此板。 然后、他们正在调查是否适合他们的产品。

 

启动后、处理器将 BMCR 寄存器中的位12和位9设置为"1"、以实现自协商重新启动。

这会启用自动协商吗、包括启用自动 MDIX?

这意味着、即使自动 MDIX 被 strap 配置禁用、启用自动协商是否启用自动 MDIX?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    假设客户不想更改电路板并使用软件修补、自动 MDIX 是来自自动协商的独立功能。 此功能在寄存器0x19[15]中进行控制。

    此致、

    Gerome.