This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:澄清了 DP83867E 的 MDI 布线阻抗要求

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451387/dp83867e-clarification-on-mdi-trace-impedance-requirements-for-dp83867e

器件型号:DP83867E

工具与软件:

您好!

我对数据表(修订版 E)中概述的 MDI 布线阻抗要求有疑问、其中说明:

"MDI 布线必须是50Ω 接地和100Ω 差分控制阻抗。"
(MDI 布线应具有50Ω 单端接地阻抗和100Ω 差分阻抗。)

在 PCB 设计中很难同时满足单端50Ω 和差分100Ω 的要求。 请您就以下几点作出澄清?

  1. 容差: 单端50Ω 和差分100Ω 阻抗的可接受容差范围是多少(例如、±10%)?
  2. 优先级: 实现差分100Ω 的优先级高于单端50Ω 的优先级吗?有哪些潜在的权衡?
  3. 仅与100Ω 有关的问题: 如果设计仅关注差分100Ω 而不满足单端50Ω 的要求、可能会出现哪些特定问题?
  4. 指南差异: 为什么指南中的某些部分规定了"差分100Ω"、而其他部分同时要求"单端50Ω 和差分100Ω"

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    MDI 容差在+/-10%范围内。

    由于这些布线是差分布线、因此建议优先考虑100欧姆的差分。

    此致、

    Gerome.