This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:上游电源短路是否会通过器件传播并损坏传输线另一端的接收器/驱动器?

Guru**** 2827275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450961/sn65lvds31-will-upstream-power-supply-short-circuits-propagate-through-the-device-and-damage-the-receiver-driver-at-the-other-end-of-the-transmission-line

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS32

工具与软件:

您好!

我正在使用 SN65LVDS31驱动器和 SN65LVDS32接收器进行 SpaceWire 数据通信。 如果这些器件的上游发生从3.3V 到接地的短路、它是否会通过器件传播并损坏传输线另一端的接收器或驱动器?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我假设您是指 LVDS 侧出现某种 Vcc 短路:

    接收器是高阻抗输入、只要您不在这些器件的绝对最大值之外施加偏置电压、就不会损坏这些器件或导致任何类型的重大问题、例如 从其输入端到 TTL 侧出现短路。  

    对于驱动器、图9-1中的等效电路将其显示为 FET。 因此、如果驱动器的 Vcc 为3.3V、LVDS 驱动器引脚短路为3.3V、且 PFET 的栅极为 GND、则 FET 不应反向偏置。 在这种情况下应该可以。  

    如果您谈论的是 TTL 端的 Vcc 短路:

    驱动器的 D 引脚是高阻抗输入、不应该造成损坏。

    R 引脚是一个输出引脚、因此如果 Vcc 短接、它可以看到更高的灌电流。 我相信用于此目的的 FET 会饱和、电流会受到限制。 这可能会导致产生更高的热量、并且从长远来看对器件是不利的。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby! 您的响应正是我进行分析所需的结果、