This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:串行器/解串器 FPDIII

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450840/ds90ub960-q1-serdes-fpdiii

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

您好!

在串行器/解串器数据表中是具有解串器的串行器的兼容性列表。 基本上就是 FPDIII。

  • 如果我将串行器与不在兼容性列表中的解串器配对、有什么区别或无法正常工作?  
  • 摄像头传感器接口和显示数据接口之间的串行器之间有什么区别?
  • 我可以使用 DS90UB940连接 FPDIII 摄像头吗?
  • 能否使用 DS90UB960从 DS90UB927或 DS90UB941连接单链路 FPD?  

是否有应用手册解释了 SERDES 接口化提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sascha、

    Unknown 说:

    您只能将每个 SER 与兼容的 DES 结合使用。 与不兼容的合作伙伴设备配合使用可能无法正常工作或部分工作。

    Unknown 说:
    摄像头传感器接口和显示数据接口之间的串行有何区别?

    协议存在差异、因此它们彼此不兼容。

    [报价用户 id="419397" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450840/ds90ub960-q1-serdes-fpdiii "]
    • 我可以使用 DS90UB940连接 FPDIII 摄像头吗?
    • 能否使用 DS90UB960从 DS90UB927或 DS90UB941连接单链路 FPD?  
    [报价]

    不、这些命令不起作用。 两个不同的系列。

    [quote userid="419397" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450840/ds90ub960-q1-serdes-fpdiii 是否有应用手册解释 SERDES 接口提示?

    没有应用手册、但我将尝试简化它。

    分为两个系列:ADAS 和 IVI。 每个系列器件仅在同一系列中兼容。

    ADAS 器件是所有以1x、3x、5x、6x、7x 结尾的器件

    例如 DS90UB913、 DS90UB933、DS90UB954、 DS90UB936、 DS90UB9702 等

    IVI 器件是所有器件均以0x、2x、4x、8x 结尾

    例如 DS90Ux906、 DS90Ux927、 DS90Ux941、DS90Ux940 、DS90Ux983 等