This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:RESERVE PIN-20/PIN-21:上拉电阻器缺失或短路-设备操作影响

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450986/dp83848yb-reserve-pin-20-pin-21-pull-up-resistors-missing-or-short-circuited---device-operation-implications

器件型号:DP83848YB

工具与软件:

根据数据表、器件引脚20和引脚21 (保留|在 HLQFP48引脚封装内、每个引脚需要通过2.2K Ω 电阻上拉至3.3V。

如果2.2k 欧姆上拉电阻器在两个引脚上同时开路、该器件会发生什么情况?

如果2.2k 欧姆上拉电阻器同时发生短路、该器件会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83848是一款较旧器件、其支持仅限于数据表。 我们没有有关此器件超出数据表要求时会发生什么情况的数据。

    此致、

    Gerome.