This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31

Guru**** 2816265 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450605/am26c31-am26c31

器件型号:AM26C31

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü:

我们在电机控制情况下使用了 AM26C31、有一些问题、 如下所示

1.我有一个 RMA 问题、我们发现 VOH 只有1.6V (__LW_AT__规格显示需要超过2.4V@20mA)、我们已经检查输出电流不会超过10mA

 此外、正常的 IC 会提供大于3V、的电压

2.如上所述继续、错误的 IC 也 更容易受到电机运动(24K freq)、的干扰,它会产生错误的编码器数据,导致 RMA 问题

噪声日期如下所示

正常0.45V(Vpk-pk)

    异常 0.76V(Vpk-pk)

您能否解释 Q1&Q2、和 Q1&Q2  是否存在任何相关性?

 谢谢  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    您能否提供一份原理图?  

    您是否还能提供有关如何测试器件的所有详细信息? 负载电阻是多少? VCC 位于何处?

    您如何测量 VOH? 无论是设置图片、还是测量方法说明、都将非常有用。

    峰峰值噪声的波形也会很有帮助。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:ó n

               感谢您的答复,是否有可能提供电子邮件?

                我将向您发送您提到的这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    欢迎您发送电子邮件至 e-sempsrott@ti.com。

    此致!

    Ethan