This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:DS90UB949A-Q1EVM 和 DS90UB948

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450293/ds90ub949a-q1evm-ds90ub949a-q1evm-and-ds90ub948

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!

我最近拿到了 DS90UB949A EVM、我想在此板上设置 HDMI 到 FPDLink3。

[输入/输出]
我的 HDMI 来源是我的电脑。
FPD-Link 3输出是采用解串器948的显示器。 (效果不错)。
[准备]
我连接这个板与迷你 USB ,(设置 J33获得电源与 USB , LED 在 boad 打开)。
S1、S2、S3、S6也具有默认设置。

[我的目标]
我只想将 HDMI 输入转换为 FPD Link3输出。 (输出分辨率为1920 × 720)

您能否帮助我提供 EDID 文件和我要写入串行器的脚本。 以下是 EDID 文件的 TFT 参数。




此致、
Fazil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazil:

    下面是上传1920*720 EDID 文件的脚本。 在连接 HDMI 输入之前、需要对 EDID 进行编程。 或者、您可以通过 MODE_SEL 设置 EXT_CTL = 1、对 EDID 进行编程、然后使用寄存器写入来设置 EXT_CTL = 0。

    e2e.ti.com/.../5706.949_5F00_EDID_5F00_Script_5F00_1920_5F00_720.py

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的答复。
    希望您已经为我与您分享的 TFT 计时生成了 EDID、因为今天我尝试了多个 EDID、但我无法在 TFT 上反映视频。 我已成功生成图形、但 HDMI 视频无法反射。 我的 PC 正在检测,也可以在我的 PC 上使用2个显示器,但在 TFT 它没有反射. 刷写少数 EDID 脚本后、ALP 工具上的一些快照。



    此致、
    Fazil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazil:

    这是基于 TFT 时序的 EDID 解码。 请尝试脚本。

    如果它不能与 EDID 配合使用、请分享 UB949的寄存器转储。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    是的,我肯定会尝试,让你知道。 您能告诉我、您如何生成 EDID 以及如何编辑。

    此致、
    Fazil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazil:

    我使用第三方 EDID 生成器生成了 EDID、然后将 exEDID 替换为一个不断变化的格式。

    此致!

    Josh