This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:DP与USB Mux功能确认 Ω

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451091/tmuxhs4446-dp-usb-mux

器件型号:TMUXHS4446
主题中讨论的其他器件: TUSB1044

工具与软件:

您好:μ A

如下图我我司TMUXHS4446设计方案:μ A

从高通SOC输出4对USB - C高速信号至TMUXHS4446、通过CONF [2:0]做输出选择;如果CONF [2:0]=010、则设计为DP输出模式;如果CONF、则设计为USB传输模式(通过Type [2:0]=100 C接口)

请帮忙确认设计方案有无问题、能否支持上述功能 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     对于 TMUXHS4446、USB 信号和 DP 应与 SOC 源分开、USB 信号传输到 SSTX/SSRX、DP 信号传输到 DPINx。

      如果 USB 和 DP 信号来自 SoC 的相同通道、则需要使用 TUSB1044。

    好的

    Brian