This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:它是否与 USB 2.0兼容?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TS3USB31, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450677/tmuxhs4212-is-this-compatible-with-usb-2-0

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TS3USB31HD3SS6126

工具与软件:

您好、出于安全原因、我需要提供可以在硬件中关闭的 USB 端口。  为此、我们之前使用了 USB 2.0端口与 TS3USB31。 我现在交换到 USB 3.2。 我找不到等效 USB 3 1:1开关、但找到了多个 USB 3多路复用器件 、例如 TMUXHS4212、我可以让一侧保持开路(我仅使用 USB A 端口、而不是 C 端口、因此不需要反转连接)。

 TMUXHS4212是否可与 USB 2.0数据信号以及 USB 3.x 信号一起使用? 一些多路复用器明确规定它们可以、但这里没有提到。

它可让我减少电路板上不同器件的数量、并降低淘汰风险。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    USB2.0信号使用高达3.3V 的电压进行通信、TMUXHS4212很遗憾、无法支持3.3V 信号。

    不过、我们有一个支持 USB2.0和 USB3.0不同引脚信令的多路复用器、即 HD3SS6126: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/hd3ss6126.pdf?ts USB=1734018687467&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHD3SS6126

    鉴于此多路复用器只能支持 USB3.0、而不能支持10G、因此如果这是设计的一项限制、遗憾的是、我们唯一能够提出的建议是将 USB2多路复用器和 USB3.2多路复用器集成到设计中。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和确认。

    我意识到、随着夜间的发展、USB 2.0在0.4V 下还可以、但 USB 1.x 当然不会、速度信号也不会。