This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203:接收器输入端是否有失效防护电路?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203, SN65MLVD207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449983/sn65mlvd203-is-there-failsafe-circuit-in-the-receiver-input

器件型号:SN65MLVD203
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD207

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN65MLVD203、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

反激式的要求

(1) 接收器输入端是否有失效防护电路?  

(2) LVDS 接收器(不是 MLVDS 接收器)根据失效防护电路通常具有失调电压、SN65MLVD203怎么样?

(3)如果问题(1)和(2)是、 当输入引脚短接时、输出应该是 H 或 L、具体取决于短路之前的逻辑和各个器件、这种理解是否正确?

我假设:

与 LVDS 接收器(DS90LV047)一样、如果存在内置失效防护、则负侧偏移10m 至30mV、
我认为25mV 迟滞(L→H)将在 VID = 0V 附近转换。

(4)您能否提供有关 MLVDS 接收器的失效防护偏置电路的应用手册。  

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65MLVD203是1类接收器、不支持失效防护阈值;请参阅第18页的说明。

    请改用 SN65MLVD207。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我理解。

    数据表显示没有失效防护电路。

    我将与客户分享这些信息、并使他们考虑 SN65MLVD207。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    SN65MLVD203没有内置失效防护功能、 是否可以在不使用时将输入引脚悬空?

    当/RE 为 H 或开路时、输出变为高阻态
    接收器电路当时是否停止?

    如果 SN65MLVD203接收器电路工作、则不具备失效防护、因此我担心如果输入开路、内部电路输出 H/L 就在输出端之前、因为存在噪声。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    SN65MLVD203没有内置失效防护功能、 是否可以在不使用输入引脚时将其悬空?

    如果您禁用接收器电路、那么这是可以的。

    当/re 为 H 或开路时、输出将变为高阻态
    接收器电路当时是否停止?[/QUOT]

    是的、在/RE 拉至高电平期间、接收器电路在技术上被禁用。  

    如果客户担心输入引脚 A 和 B 悬空、他们可以添加外部电阻器(A 上的 A 上拉和 B 上的 A 下拉)、以将已知的偏置应用于输入。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复。

    客户理解了您的答案。

     接收器输入采用悬空模式。  .

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi