This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:Si 故障

Guru**** 2893630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449309/sn75dp159-si-fail

器件型号:SN75DP159

工具与软件:

您好!

下面随附了 SN75DP159的原理图。 我们针对 VSwing 和线对间偏移(D0/D1、D0/D2和 D1/D2)的 HDMI SI 测量都失败。 可使用哪些方法来调整这些参数?

  1. VSwing

2.线对间偏移

 

e2e.ti.com/.../SN75DP159-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 VSwing Failed (VSwing 失败)测试项、您可以参考 DP159数据表的图3和第10.3.1节。 您可以使用 Vsadj 来调节它。 当 Vsadj 减小时、Vswing 增大、VL 减小。 当 Vsadj 增大时、Vswing 减小、VL 增大。  

    对于差分对间延迟差、它们是否首先校准了示波器探头? 您能否将合规性报告与差分对间偏斜波形共享?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 将 VSwing 电阻器从6.49k Ω 调节至4.7k Ω、使 VSwing 增加如下:从309mV 增加至395mV (请参阅下面随附的完整报告)。

    这是1790欧姆的变化、但 VSwing 的增加与每100欧姆20mV 的规格不匹配。 我们将尝试进一步将其调低至4.53k 欧姆。

    1. 在每次测试之前都会校准示波器。 连接了差分对间偏移故障报告。 此外、我们还包含了其他器件型号的通过报告供您参考。

    e2e.ti.com/.../New-Device1_5F00_Report_5F00_2024_2D00_12_2D00_10_5F00_05_2D00_33_2D00_36_5F00_UTC_2B00_0800_5F00_MXM-A380E-modify-4.7Kohm-1.pdfe2e.ti.com/.../New-Device1_5F00_Report_5F00_2024_2D00_11_2D00_26_5F00_02_2D00_09_2D00_33_5F00_UTC_2B00_0800D0_5F00_D1-FAIL.pdfe2e.ti.com/.../New-Device1_5F00_Report_5F00_2024_2D00_11_2D00_26_5F00_02_2D00_09_2D00_33_5F00_UTC_2B00_0800D0_5F00_D2-FAIL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    与通过的其他器件的设置是否完全相同?  

    我们过去没有遇到很多偏差问题。 此设计上是否有共模扼流圈?

    仅从声源来看偏斜测试结果是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    与通过的其他器件的设置是否完全相同?  

    => 是的

    我们过去没有遇到很多偏差问题。 此设计上是否有共模扼流圈?

    =>具有如下所示的共模扼流圈设计。

    仅从声源来看偏斜测试结果是什么样子的?

    =>源端没有连接器、因此无法测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    对于差分对间延迟、从 DP159输出到 HDMI 插座的布线长度是多少? 您能分享一下布局吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下内容。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    差分对间 延迟为-858.643ps、FR4传播延迟约为178ps/in、这大致相当于两个通道之间的延迟为~4.8in。 但我看不到布局的这种偏斜。

    他们是否可以交换探头、看看此偏差问题是否会跟随通道或探头?

    谢谢

    David