This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:DP83TC812R-Q1和 DP83TC812S-Q1之间的推论是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1, DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450631/dp83tc812r-q1-what-are-the-diferences-between-dp83tc812r-q1-and-dp83tc812s-q1

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812S-Q1

工具与软件:

您好!

  DP83TC812R-Q1和 DP83TC812S-Q1芯片之间有什么区别?  它们是否具有相同的驱动程序代码? 两个芯片之间是否有不同的配置?

谢谢。

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    MAC 接口是唯一的区别。 两个器件都支持 RGMII 接口、但只有 S 版本支持 SGMII。 驱动程序代码相同。

    谢谢!

    David