This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:接收到的数据中存在错误

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450549/tlk1501-error-in-the-data-received

器件型号:TLK1501

工具与软件:

Dears、

我们使用 TLK1501在两个 FPGA 之间传输数据。 在 FPGA 侧、我们等待至少0.4ms 等待 PLL 设置、接收空闲时间、然后再向上计数发送计数器值。 在接收侧、我们可以看到错误。

是预期吗? 我们希望传输中没有任何损耗。

启用='1'

LCKREFN='1'

PRBSEN='0'

TX_ER='0'

发送数据时、TX_EN ="1"。

我们按使用 RX_ER='1'触发的 ILA 捕获错误

当 LOOPEN 为1时、没有错误。 当 LOOPEN 为0且其中一侧有外部环回时、我们会看到错误和字丢失。  

以下链接显示了从 ILA 捕获的一些内容。  

https://imgur.com/a/AcfIsmY

感谢您的关注、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置看起来正确、根据您的数据捕获、TLK 接收器似乎正确对齐了。 您的数据捕获表明接收器偶尔出现错误、RXD 值反映了这一点。

    您使用什么进行外部回送? 此电缆或设备是否已损坏?

    为了进行验证、您还可以使用 TLK 器件执行 PRBS 环回测试。 请参阅 EVM 用户指南中的第2.1节和图2-2。

    e2e.ti.com/.../sllu008_5F00_tlk1501evm_5F00_users_5F00_guide.pdf

    此致!

    卢卡斯