This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:引脚对引脚短路测试结果

Guru**** 2893200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450552/ds80pci402-pin-to-pin-short-test-results

器件型号:DS80PCI402

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户 在其电路板上评估了 DS80PCI402SQE。
他们希望获得 DS80PCI402SQE 的引脚对引脚短路测试结果。
如果您有、请将其发送给我。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    我们尚未执行引脚对引脚短路测试。

    对于高速引脚、我们需要使用交流耦合。 因此、不存在从交流耦合电容器的另一侧到达器件的直流电压问题。

    对于低速引脚、数据表中提供了输入电流规格。

    此致!

    卢卡斯